This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126-CALC:LMG5126EVM Altium 工程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5126, LMG5126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622655/lmg5126-calc-lmg5126evm-altium-project

部件号:LMG5126-CALC
主题中讨论的其他器件: LMG5126LMG5126EVM

我目前正在研究一种我们将使用以下器件的新设计:LMG5126
我们想使用相应的 EVM PCB 布局作为参考。

您能否告诉我、这些 EVM 的工程文件或 Gerber 文件是否可以共享?

非常感谢您的支持。

此致、
费尔南多·普里耶戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    我们可以 将文件共享给您。 这需要几天时间。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对 Altium 文件进行了更新?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:  

    很抱歉耽误时间、我目前正在准备文件。 我应该在一周结束前提供这些信息。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernando、

    请在此处找到 LMG5126EVM 的 Altium 文件: e2e.ti.com/.../SR088A.zip

    此致、
    Brigitte