This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751:申请参考设计(提供 15W-60W 的功率)–可配置 GUI

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626733/tps25751-tps25751-request-for-reference-design-sourcing-15w-60w-gui-configurable

器件型号: TPS25751

您好 TI 支持团队:

我正在设计 USB-C 电力输送系统、并正在寻找一款 参考设计 或使用经过验证的原理图 TPS25751 与配对 直流/直流降压/升压转换器 (不是电池充电器)

项目要求:

  • 控制器: TPS25751。

  • 功率级:  TPS25751 通过 I2C 原生支持和控制的降压/升压转换器。

  • 灌入模式: 支持 15W 至 60W (20V @ 3A) 的功率。

  • 拉出模式: 可靠的 15W 供电、支持 9V 12 伏 PDO 或更高、高达 60W 20V……

  • 配置: 整个电源路径和电压转换 如果可能、必须通过 TI 应用定制器 GUI 进行完全配置、并且您可以解释操作和使用 PLS 的链接。

谢谢您、

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上柱状图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们目前没有现成的将 TPS25751 与降压/升压适配器配合使用的参考设计。 我们所有 TPS25751 的参考设计都可与电池充电器 (BQ) 器件配对使用、因为 TPS25751 针对电池应用进行了优化。 TPS25751 不支持任何降压/升压控制器的 I2C 控制、但我们希望将来添加此功能。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios