This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:有关 INA、INB、ENA、ENB 引脚的信息

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630568/ucc27624-iformation-regarding-ina-inb-ena-enb-pins

器件型号: UCC27624

早上好、我叫 Mario Ortiz、是 Lam Research 的一名电气工程师。 我目前正在评估 UCC27624 以便用于我的应用、并且由于该器件将在我的设计中多次使用、因此我想验证一些详细信息。

根据数据表、INA 和 INB 输入的额定最大电压高达 30V 。我计划使用 24V 信号驱动这些输入。 数据表未明确指定此用例中是需要还是建议输入电流‑Ω 限制电阻器。 我正在考虑添加串联电阻、感谢您提供有关它们是否必要以及如果需要、建议使用哪些电阻值的指导。

此外、我还有关于 ENA 和 ENB 引脚的问题。 由于我要使用该器件的两个通道、因此 ENA 和 ENB 应该保持悬空还是直接连接到 VDD?

感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、  

    该器件不需要限流电阻器、因为通常 MCU 提供的电流很低、输入引脚上的唯一电流消耗来自下拉电阻器(uA 范围)。 因此、正常运行只需要几 uA 的电流。 主要问题不会损坏输入端的 ESD 单元、但会消耗很大的电流(输入引脚上>1A)。 输入端的 RC 滤波器是可选的、因为信号会有一些噪声。

    您将在数据表的表 4-1 中看到、如果未使用 ENx 引脚、建议将其连接到 VDD。 您可以将这些引脚悬空、因为有一个连接到 VDD 的内部上拉电阻、但最好连接到 VDD。  

    TI.com 器件页面上提供了原理图审阅模板文档、可用于查看需要哪些元件或 TI 推荐用于此器件。 您可以在器件页面的 Design & development -> Design tools & simulation 选项卡下找到该指南。 我已经 在这里为您链接了下载内容。  

    谢谢、

    Annabelle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 根据这些信息、 在 INA 和 INB 引脚上使用 24V 输入信号似乎是可以接受的。 由于我将同时使用这两个通道、因此无需将 ENx 引脚连接到 VDD。 您分享的文件非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    一个总结说明 — 如果您同时使用两个通道但不使用使能功能,我们仍然建议将 ENx 引脚连接到 VDD、以确保输出完全启用。 当然、尽管这些引脚通过 200k 上拉电阻器在内部连接至 VDD、但最好将未使用的使能引脚直接连接到 VDD。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清,我对所有的问题道歉。 我将在单个 PCB 上使用 40 多个此类器件、因此我想确保正确实现设计。

    我的某些 INA 和 INB 输入信号将由 3.3V 驱动 、对于这些信号、我不打算使用任何串联电阻。 但是、其他输入将由 24VDC 信号驱动、对于这些信号、建议使用 4.7kΩ 串联电阻器来限制输入电流。

    为了避免设计中不必要的复杂性、是否也可以 在不使用串联电阻的情况下直接连接 24 VDC 信号?

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    不用担心您的问题、我很乐意提供帮助!  Slight smileμ s

    我同意、3.3V 输入不需要串联电阻器。  但是、从限流的角度来看、我认为 24V 输入没有必要(尽管这没有影响)。 输入引脚的规格高达 30V、因此内部限流电路设计为还能够处理输入引脚电流消耗高达 30V。  因此、我认为没有串联电阻器也可以、但为了简单起见、我诚实地建议在 3.3V 电压下驱动所有器件。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将尽量简化设计、并尽可能避免使用额外的电阻器。 遗憾的是、总体设计已经由其他工程师定义、我的实施必须同时支持 3.3V 和 24V 输入信号。 所以我只需将 24V 信号直接连接到 INA 和 INB 输入

    我的最后一个问题与输出电阻器有关。 在示例原理图中、每个输出显示了两个电阻器和一个二极管。 本文档提到、二极管不是必需的。 如果我选择不包含二极管、是否仍需要使用两个输出电阻器(每个电阻器都在 0–5Ω 范围内)?

    再次感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    这些元件是该器件的栅极电阻器。 底部电阻器(蓝色)用作导通路径的栅极电阻器、顶部电阻器+二极管(黄色)用作关断路径的栅极电阻器。 二极管确保底部电阻器看到导通、顶部电阻器看到关断。 这让设计人员可以为导通和关断使用不同的栅极电阻、从而提高设计灵活性、但如果您不需要不同的电阻(通常设计希望比导通更快的关断速度,这就是使用不同电阻的原因)、那么使用一个栅极电阻器来进行导通和关断也是可以的。  

    MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理应用手册的第 3.4.1 节 简要讨论了此设置。   

    谢谢、

    Annabelle