This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758A:BQ25758A 在 9~60V 应用中是否能够与 PD 兼容?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630768/bq25758a-bq25758a-good-to-compatible-with-pd-for-9-60v-application

器件型号: BQ25758A

尊敬的先生:  

在 9~60V 应用中、BQ25758A 是否能够与 PD 兼容?

您有参考设计吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    BQ25758A 是否适合与 PD 兼容、适用于 9~60V 应用?

    是的、BQ25758A  在 9~60V 应用中与 PD 兼容。

    您是否有参考设计?

    我建议参考我们的 BQ25758A EVM。

    此致、

    基督教