This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:适用于轻负载应用的 TPS23755

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630623/tps23755-tps23755-for-light-load-application

器件型号: TPS23755

大家好、我正在评估一个需要隔离式以太网供电实现相对较大电压范围(–15V 至+24V) 的应用。 我在研究的是 TPS23755 这个职位。 由于空间受限、我无法使用建议的变压器。 我当时考虑  采用 2:1:3 配置的 HPH1-0190LD(SO 2 个串联绕组用于初级、1 个串联绕组用于偏置、3 个绕组串联用于 15.5V 电压、组合成–15.5V、+15.5V 和 31V 电压下的抽头)。 该应用的功耗非常低、始终在 1W 以下运行。 因此、稳压器必须将其所有时间都以 DCM 模式运行。  

从其他一些答案中可以看出、PSR 不适用于长时间的 DCM。 TPS23755 是否可通过光耦合器进行次级侧调节? PoE 调节有没有更好的选择? 我不需要出色的调节功能、因为我可以在次级侧添加线性稳压器(我已经需要半打来提供所需的各种电压)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您联系我们。

    TPS23755 是否可以通过光耦合器与次级侧调节一起使用?

    是的、TPS23755 可用于次级侧调节。 您可以使用 TPS23755 检查此 SSR 设计: PMP22050_AssemblyRelease

    PoE 调节有没有更好的选择?

    我认为 SSR 应该是更好的选择、因为大多数时间都将在轻负载条件下运行。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Zhining