请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC5880-Q1
我们在某些 ECU 上看到一些 PWM 通道故障。 希望检查一个 IO 列表以调试问题。 文档列出了 INP 状态与从微控制器发送的 INP 之间的不匹配、但也想知道这种故障的潜在原因是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: UCC5880-Q1
我们在某些 ECU 上看到一些 PWM 通道故障。 希望检查一个 IO 列表以调试问题。 文档列出了 INP 状态与从微控制器发送的 INP 之间的不匹配、但也想知道这种故障的潜在原因是什么。
您好、Jessica、
首先需要澄清一点: 您这边是否报告了仅 pwm_lane_fault 故障?
如果这是唯一的故障、则 潜在的根本原因可能是 INP/INN 上的尖峰小于 250ns、下面是一些潜在的根本原因:
简单的测试建议:
权变措施:
此致、
Luwei