This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100 单节电池兼容?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630109/bq33100-bq33100-single-cell-compatible

器件型号: BQ33100
主题中讨论的其他器件: bq24640

数据表详细介绍了 5 至 2 节电池的连接。 是否有与单个超级电容器电池兼容的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq33100 专为 2 至 5 节串联超级电容器而设计。 它不适用于 1s 超级电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的检查。

    我对 BQ33100 具有的超级电容器监控功能感兴趣:

    • 温度过高
    • 电容器泄漏过大
    • 电容器运行状况监测
      开始进行电容学习
      ESR 测量  
    • 运行状态
    • 充电状态
    • 运行状况
    • 充电电压和电流报告
    • 安全警报  

    对于单节电池、您是否有任何 IC 建议?  我计划使用  bq24640 充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 TI 的 1 节超级电容器电量监测计或 BMS。