This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58-Q1:用于外部负载的 Vref

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629719/ucc28c58-q1-vref-for-external-load

器件型号: UCC28C58-Q1

您好的团队、  

我想检查 VREF 是否能够用于为外部负载供电? 如果是、外部负载的最大输出电流是多少?  

客户希望将其用于外部负载的基准电压。 可能只需要 2~3mA。  

谢谢!

Ethan Wen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如 数据表的第 7.3 节所述、建议不要超过从 VREF 引脚拉出的电流的 20mA。  

    谢谢、

    John