This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:提供通用输入引脚

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627859/ucc21732-q1-making-input-pins-common

器件型号: UCC21732-Q1

您好:

我有一个来自微控制器的 PWM 通道。 我们能否将高侧和低侧栅极驱动器的 IN+或 IN-引脚设置为通用或短接、并连接到微控制器 PWM 通道?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    栅极驱动器具有 PWM 互锁功能、如下图所示:

    此致、

    Muiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muiz、

    在我的例子中、我需要高侧和低侧栅极驱动器输出的重叠。 我想通过单个微控制器引脚驱动 IN+。 这样做是好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    澄清一下、这是否 适用于  EESM 电机励磁线圈的 NFVF97565L1ZT1 OnSemi IGBT 模块?  如果是、您应该能够通过一个微控制器引脚驱动 IN+引脚并将 IN-接地短接。

    此致、

    Muiz.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它适用于  NFVF97565L1ZT1 IGBT。

    但是、对于 HS 和 LS 栅极驱动器 (UCC21732-Q1)、两个驱动器的 IN+或 IN-引脚需要并联并由 MCU 的单个 PWM 引脚驱动。

    这样做是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    是的、可以。 对于高电平有效拓扑、您需要将 PWM 信号路由到两个栅极驱动器上的 IN+、同时将 IN-引脚接地。 对于低电平有效拓扑、您可以将 PWM 信号路由到两个栅极驱动器的 IN-引脚、同时将 IN+引脚连接到初级侧电源。

    此致、

    Muiz.