Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2663
您好:
我对 TPS26630 电子保险丝在不使用额外反向电流阻断元件的情况下的反向电流行为感兴趣。
例如、如果输入被拉至接地端 50 欧姆、导致 1 秒的反向电流为 1A、这是否会导致器件损坏或导致意外行为?
如果是、放置一个并联二极管可以防止该问题吗?
预期的行为是输入在关断时能够从输出电路中消耗能量。