This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:TPS26630 Ptot

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630489/tps26630-33evm-tps26630-ptot

器件型号: TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2663

尊敬的 TI-Team、

由于我们需要遵守的标准、我们需要有关器件能够达到的最大功率(Ptot;而不是最大输出功率)的信息。

是否有关于 TPS26630 最大值的信息 它可以处理的功率(可能受封装或散热的限制)?

否则、是否有其他器件可以处理以下要求:

  • 用于 RCB/RPP 的背对背 MOSFET
  • 60V(最大值 输入/输出
  • 外部可配置 OVP
  • 有关最大功率耗散的任何信息

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS2663 具有内部 TSD、可在功耗/温度升高时关闭器件。

    找出下面的图表。 如图所示、它在高达 350W 下进行了测试。

    谢谢

    Amrit