This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702-Q1 的环路稳定性测量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629596/tps7b7702-q1-loop-stability-measurement-of-tps7b7702-q1

器件型号: TPS7B7702-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B7702LM317

您好的团队、

TPS7B7702-Q1 是否具有内部反馈环路? 如果我想测试 TPS7B7702-Q1 的相位裕度和环路稳定性、应该使用哪种方法、传统小信号注入(控制环路响应)或无创稳定性测量?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我们建议使用非侵入式稳定性测量来进行现代 LDO 稳定性评估。  这是一个小信号稳定性测量、可让您评估特定工作点的稳定性。  如果您需要检查大信号稳定性、我们建议使用负载瞬态响应并评估振铃之间的阻尼。  为了确保稳定性、我们建议阻尼比大于 0.1。

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复、我可以理解 TPS7B7702 具有内部反馈环路吗? 因此建议使用无创稳定性测量?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我知道唯一没有内部快速反馈环路的线性稳压器是使用了 50 年的 LM317。  现代 LDO 有许多内部环路。  对于小信号稳定性测量、建议使用非侵入式稳定性 (NISM);对于瞬态测量、建议使用瞬态测量来评估大信号稳定性。

    谢谢、

    Stephen