This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A–脉冲变压器栅极驱动的可靠性问题(基于 PMP7413)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629455/ucc2897a-ucc2897a-reliability-issue-with-pulse-transformer-gate-drive-pmp7413-based

器件型号: UCC2897A

尊敬的 Texas Instruments 团队:

 

我叫 Víctor á n H.、我们与 Jos é Antonio Andr é s 一起、正在开发一款基于 UCC2897A 的正向有源钳位转换器、该转换器最初是几年前开发的。 该转换器通过 390V 直流 PFC 总线在大约 200kHz 的频率下工作、提供 5V/10A 的输出电流

我们的设计源自您的参考设计 PMP7413、并由应用手册 SLUA322 提供支持、其中使用脉冲变压器作为 N 沟道器件驱动钳位 MOSFET (Q4)。

在现场操作期间、我们观察到与脉冲变压器 (T2) 和栅极驱动网络相关的几种关键行为:

  • 对磁化电感 (Lm) 分散的高灵敏度
  • Q4 损坏、而系统其余部分仍正常工作的长期现场故障

我们非常感谢您在以下方面提供指导:

  • 脉冲变压器的建议 Lm 范围和容差
  • 确保变压器正确复位并避免饱和的优秀实践
  • 栅极驱动网络优化(电阻器 R11、R3、R8、放电路径、布局灵敏度 与 UCC2897A 控制交互)
  • 防止栅极过压、振铃或 dv/dt 引起导通的保护方法

此外、我们希望您谈谈与替代方法(例如 P 沟道 MOSFET 或专用高侧驱动器)相比、使用脉冲变压器来驱动 N 沟道 MOSFET 是否引入了关键灵敏度。

我们知道存在不同的实现方式、而且由于我们的设计自 2015 年开始运行、引入重大架构变更并不简单。 但是、我们观察到对元件分散的灵敏度越来越高、这正在影响长期可靠性。

我们的主要目标是提高稳健性并避免钳位 MOSFET 发生长期故障。

非常感谢您的支持。

UCC2897A-PMP7413.pdf 

Victor Hinojosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    您的问题正在审核中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    最佳方法是用隔离式驱动器替换栅极驱动变压器电路、此设计中做了这样的工作: PMP22495 参考设计| 德州仪器 TI.com

    它非常简单且可靠。 当我们创建 PMP7413 时、没有任何这样的器件。

    谢谢、

    John