This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:三个问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630690/bq25630-three-questions

器件型号: BQ25630

尊敬的支持团队:
我对 BQ25630 有三个问题。

(1)
 由电池供电时、IC 侧的 Isys 输出电流是否有任何限制?

(2)
如果系统(主机)未激活、它是否会使用默认设置独立充电?

(3)
是否有任何更具成本效益的推荐器件采用 USB-C 配置通道检测?
具有低充电电流的器件或独立器件也是可以接受的。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    请在下面查看我的答案。  

    1) 通过 BQ25630 允许的最大持续电池放电电流为 7A。 最大峰值放电(最高 50ms)为 9A。 第 7 页的数据表的建议运行条件部分列出了这些规格。  

    2) 是的、BQ25630 可以独立于主机 MCU 以默认设置进行充电。  

    3) BQ25630 是我们第一款集成了 USB-C 检测功能的充电器 IC。 考虑到这一点、我没有一个更具成本效益的替代方案可供选择。  

    此致、

    Garrett