This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:TLV755P 输出电压温度系数

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630820/tlv755p-tlv755p-output-voltage-temperature-coefficient

器件型号: TLV755P

HII TI 专家:
尊敬的 TI 专家:您能告诉我 TI TLV755P 芯片的“输出电压温度系数“(ppm/°C) 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jony、

    典型输出电压精度如数据表的图 5-15 和图 5-16 所示。 在工艺和温度范围内、输出将保持在数据表第 5.5 节中指定的±1%、±1.2%或±1.5%范围内。

    此致、

    Alex Davis