This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:运输模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630413/bq25619e-ship-mode

器件型号: BQ25619E

您好 TI 团队:

我当前在 TWS 耳机项目中使用 BQ25619E、并且遇到了以下问题。 请帮助分析。 谢谢!
 
当 BQ25619E 进入运输模式时、在 VSYS 引脚上测量的电压为 0.7V。 最初、我认为这是一个浮动/虚假电压、因此我尝试将 VSYS 短路以对其放电。 但是、VSYS 上的 0.7V 电压仍会持续存在。 这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    请您向我们分享您的原理图。 如果您也能提供、SYS 上的电流测量也会有所帮助。 测量 0.7V 电压时、主机是否仍连接到器件?

    此致、
    Ibrahheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    原理图如下所示。 测量 VSYS 电压时、VBUS 端子悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    感谢您提供原理图。 看起来没关系。 似乎系统负载可能存在问题、其中 AB1577M 可能有一些外部电源或某条路径流回 SYS。 我建议这样做:

    1.断开 SYS 连接 (AB1577M) 并查看 SYS 上是否仍存在 0.7V。
    2.测量 SYS 上的电流并查看其方向。 这有助于确认 SYS 负载是否存在某种路径。

    我接着尝试自己进入运输模式(请参阅下面的波形)、并通过以下方式在 SYS 上实现 0V:

    1.禁用 BATFET
    2.断开 VBUS
    3.等待 BATFET 延迟(约 10s)  
    4. SYS 降至 0V 并进入运输模式

    此致、
    Ibrahheem