This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:关于 DMON 电源轨重启行为

Guru**** 2846100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631240/ucd90320-about-dmon-rail-restart-behavior

器件型号: UCD90320

您好:

我正在评估 UCD90320、并对使用 DMON 配置的电源轨的重新时序行为有疑问。

当使用 DMON 输入配置电源轨并且发生故障时、不会执行重新定序操作。

在检测到故障时、使用 DMON 配置的电源轨不支持重新定序操作是否正确?

注意:我们已确认在发生故障时执行了电源轨关闭控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    必须启用 DMON UNDER_VOLTAGE 故障事件故障响应中的顺序。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    感谢您的答复。

    是否可以建议在故障事件“under_voltage"时“时如何为 Re 故障响应启用 DMON 序列操作?

    为了便于参考、附加的映像中显示了在 DMON 电源轨上确认的当前设置。

    我们尝试通过故意在故障情况下触发 Re 来验证 Vout 序列行为、但 Re 序列未执行。

    您能否请查看我们的配置并告诉我们在发生欠压事件时运行 Re 序列需要哪些设置(或其他条件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、  

    要使重新排序正常工作、所有电源轨都必须低于其 POWER_GOOD_OFF 阈值、否则重新排序将无法开始。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    感谢您的答复。
    我是否可以确认、根据所附的配置、应该没有问题?

    我将通过故意在 DMON 电源轨上生成故障并检查是否触发了重新定序运行来再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它应起作用。  

    此致

    颐和