This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:ucc28710、启动问题

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625974/ucc28710-ucc28710-start-up-issue

部件号: UCC28710

您好先生

我们使用 ucc28710 作为交流/直流、  

当 VIN 低于 90V 时、10%芯片无法正常工作。 更改为 91V、所有工作均正确

我们已经订购了 100K,所以我们不能更改它

您有其他建议吗?

谢谢

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    您能否提供问题的完整概述以及所面临的波形? 另外、请提供 设计规格、原理图和变压器数据表。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    温柔的提醒!

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anita

    感谢您的答复,我们添加了转氨基体接线 以获得更多的辅助电源,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    我是否正确理解您的问题已得到解决? 如果是、您能否通过点击“This Resolve my issue(此解决我的问题)“来关闭此主题?

    谢谢

    此致

    Anita