This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:设计审查申请:锂聚合物电池充电和放大器;管理电路

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25171-Q1, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629378/bq2057w-request-for-design-review-lipo-battery-charging-management-circuit

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ2057BQ28Z610BQ25171-Q1BQ28Z620

您好、

我们目前正在开发一种适用于 2 节锂聚合物电池 (7.4V、3300mA) 的电池充电和管理系统。 该电池包含两个连接器:一个用于充电和放电的 XT60PW-M 和一个用于感应和电芯平衡的 B3b-XH-AM。

对于此设计、我们使用了 BQ2057WSN 用于充电和 BQ28Z610DRZR 电池管理和监测。

如果您能审查和验证我们的设计、我们将不胜感激。 如果需要任何其他信息或文档、请告知我们。

我们期待您的反馈。

此致、
Rajeev Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeev

    BQ2057 是一款非常古老(+25 年)的器件、它仍然处于运行状态、但会推荐使用 BQ25171-Q1。  这是一款双节电池线性充电器、具有极少的外部器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢 您的答复和建议。

    您能介绍一下的电路  BQ28Z610? 它是否支持 2 节锂聚合物电池组的电量监测计、保护和电芯均衡功能?

    此致、
    Rajeev Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeev

    抱歉、我可以帮助使用电池充电器设备、但保护器和电量监测计由不同的组提供支持。  最好为 BQ28Z610 创建另一个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的意见—我理解您的观点。

    您能否建议使用可与 BQ25171-Q1 充电器配合使用的兼容电池保护 IC 和电量监测计?

    此致、
    Rajeev Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeev

    您能否建议使用与 BQ25171-Q1 充电器一起使用的兼容电池保护 IC 和电量监测计?

    原始原理图中的 BQ28Z620 可以正常工作。

    您是否对该器件有疑问?