This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PowerPAD 连接问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631246/tps2378-powerpad-connection-issue

器件型号: TPS2378

尊敬的 TI 工程师: 希望这个问题能顺利解决。  使用 TPS2378 设计 IEEE802.3at PD 器件时、我发现将 PowerPAD 连接到 RTN 时、总体功耗比将 PowerPAD 连接到 VSS 时高近 1W。 此外、动态响应性能也会变得更差。  我已经注意到 TPS2378 的数据表指出 PowerPAD 必须连接到 VSS、但我想知道此散热焊盘为何会影响此 IC 的电气性能 。提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    感谢您联系我们。

    如果将 PowerPAD 连接到 RTN、则 VSS 和 RTN 以电气方式连接。 因此、整个 PoE PD 器件电路结构发生了变化、因而绕过了 PD 控制器。

    这不仅可能会影响动态响应性能、还会导致 PoE 握手失败。

    请将其连接到 VSS、如上述数据表所述:

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zhining。

    我注意到、数据表中的第 7.3.9 节指出“ PowerPAD 在内部连接到 VSS “、但在单个 IC 的情况下使用万用表进行测试时、它指示这两个引脚之间存在开路。   

    这是否意味着 VSS 和 PowerPAD 仅在 PoE 完成握手之前的特定阶段(检测阶段或分级阶段)在内部连接、内部 MOS 导通、VSS 和 RTN 开始供电、而不是始终连接?

    再次感谢您的答复

    顺祝商祺!

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    此处描述此器件的内部结构或电气连接并不是很简单。

    但它们肯定需要连接到板上。

    否则、它不仅会 像您提到的那样产生影响、还可能导致握手失败、这对于大多数 PoE 应用来说是不可接受的。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来。

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Zhining