This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:选择变压器参数

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632362/ucc28c40-choose-transformer-parameters

器件型号: UCC28C40

亲爱的

 如何选择变压器参数、您是否有任何相关的指导意见?

客户 sch 如下、他想使 22V 电路的输出功率加倍。

mmexport1775035068706.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    变压器设计没有直接答案。 如果他们采用现有变压器设计、并试图提高功率(电流)、则需要确保磁芯磁通密度更高、导线传导损耗更高以及磁 芯损耗更高所带来的影响。

    他们需要全面分析磁通密度和这些损耗、以分析需要更改的变压器参数。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

       如果客户重新计算、您是否有设计变压器的工具或计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有关峰值电流计算和变压器设计的简要说明、这些设计人员可以参考数据表的第 8.2.2.2 节和第 8.2.2.3 节。

    他们还可以参考 PSDS 主题 — 反激式变压器设计的效率和  EMI 注意事项。 它可以在此处找到:  

    www.ti.com/.../psds-library.html

     

    谢谢、

    John