Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
器件型号: BQ78350-R1
主题: BQ78350 中讨论的其他器件
您好:
我在开发和测试过程中遇到 SOC 问题。
背景:
- 电池包括 14 节串联的 NMC 电池
- BMS 包括 BQ78350 和 MCU
- BQ78350 检测电流和电芯电压;MCU 检测温度、电池电压 (48V)、控制 MOS。
- 该电池规格中的电池电压范围为 2.5V 至 4.2V。 容量为 60Ah
- MCU 将电压限制在 2.9V 至 4.1V、Golden File 中的设计容量为 48Ah
- 首先根据 2.5V 至 4.2V 测试来测试电池的 ChemID

- 将 ChemID 设置到 BMS 中、然后在高温、RT、低温下开始充电和放电测试
- 上传测试数据并从 TI 系统获取 Golden 文件
- 根据电池放电测试数据在 2.9V 至 4.1V 范围内输入 EDV0、1、2 值
golden 文件学习后的情况、
- SOC 在充电结束时正确为 100%
- 当触发 EDV2 时、SoC 可以正确到 7%
- SOC 性能很奇怪。 从 SHUTDOWN 状态唤醒时、SOC 每次都不符合预期。 当电池实际 SOC 较低时、偏差较高(高达>15%)。 当电池充满电和无功状态时、偏差很小 (~4%= 100%- 96%)。
问题
- 当 MCU 将电压范围限制为[2.5V、4.2]至[2.9V、4.1V]时、如何处理 ChemID。 我是否正确、或者应该根据 ChemID 的电池级别[2.9V、4.1V]重新测试?
- 为什么从 SHUTDOWN 状态唤醒后 SOC 值如此奇怪、这个 SOC 是根据 ChemID 中的 OCV 表计算的?
这是 hte golden 文件。
期待您的答复。 感谢您发送编修。