This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:负载与电池并联

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633079/bq25756-load-in-parallel-with-battery

器件型号: BQ25756

示例原理图显示了直接连接到电池的系统负载。 当无法知道仅流入电池的电流大小时、如何调节充电电流? 系统是否可以连接至电池检测电阻的上行侧、以便可以准确测量充电电流? 只要充电电流+系统电流不超过输入电流限值、这似乎应该起作用。 如果电流过高、充电器是否会重新关闭充电电流、以使总电压保持在输入限值以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在花了几个小时的时间仔细研究之前的问题之后、我找到了我的答案。 所有电流都必须在电池检测电阻上测量、电源转换器才能正常工作。 我将使用理想二极管从输入电源和电池为负载供电。