This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:芯片故障

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632917/bq76930-chip-malfunction

器件型号: BQ76930

我目前正在使用 BQ76930 设计 6 节串联超级电容器保护和管理 PCB(已提供原理图)、我遇到了一些技术问题。
以下是我对原理图的解释:
1、NTC 温度传感器采用外部探头; PCB 上为其预留了焊盘,虽然没有在原理图中明确描述。
2.对于此特定测试、两个 R25 电阻器均更改为 10kR。

以下是构建硬件平台所遵循的过程:
1.我将所有 IC 和外围组件焊接到 PCB 上。
2.我按以下顺序焊接单个细胞: BT1、BT2、...、BT6。
3.将 BMS 的正负端子连接到主机器件的备用电源电压轨,并将通信线路连接到主控制器。 (主机器件具有内置充电器,能够为电池包充电,还充当电池包的负载。)

以下是我的配置设置:
UVP(欠压保护)阈值设置为 2.7V。

以下是我观察到的现象:
1.焊接 BT6 之后—和*Before*连接到主控制器或连接到电网后,万用表读数显示 REGOUT 引脚输出 3.3V 电压。
2.*连接到主控制器和/或连接到电网后,主控制器读取 I²C 总线并检测到 SCD(短路检测)、XREADY 和 UV(欠压)标志。 即使通过 μ I²C 接口清除这三个保护标志、也会立即再次设置。
3、温度传感器报告了一个恒定值,即使用热风枪直接加热。
4、当通过 I ü I²C 接口进入运输模式时,设备会立即自动退出,即使充电器在整个过程中完全不向电池组提供输出。

以下是我通过测试得出的一些事实观察结果(电池组的电源/信号输出端口保持未连接状态):
1.所有单节电池的电压均在 3.4V 至 3.5V 的范围内。
2. BAT 引脚电压正常,测量到相对于接地 21.5V,并保持相对于 VC5X 引脚超过 10V 的差分电压。
3. VC5X 引脚电压在相对于接地的 10V 电压上测得。
4. CAP1 和 CAP2 引脚处的电压测量值为 3.3V。
5. TS1 和 TS2 引脚保持在恒定的 0V。
6. REGOUT 引脚输出 3.3V。 以下是我的测试中的一些观察结果(连接到主机控制器/系统总线后):
1.使用设置为单次上升沿触发模式(阈值:0.6V)的示波器、I 监测了 TS1 处相对于接地的电压。 最初、TS1 为 0V、充电器未输出功率、并且 IIC 控制器已命令器件进入运输模式;但是、REGOUT 引脚继续输出 3.3V、示波器波形保持静态(表明未发生上升沿)。 启用充电器输出后、示波器成功捕获了上升沿、电压最终稳定在 2.4V。
2.即使触发 XREADY 标志、BAT/VC5X 和 CAP1/CAP2 的电压也保持在正常限值内。 此外、已验证 TS1 和 TS2 的焊接连接良好。

向团队提出的问题:
1.我不明白为什么在 BT6 的两个选项卡焊接到位时 REGOUT 立即跳至 3.3V;对我来说、这表明芯片绕过标准退出协议而自主退出运输模式。 我也无法理解为什么即使 IIC 控制器尝试命令器件进入运输模式、REGOUT 也会保持有效状态;这表明进入运输模式的命令失败。
2.假设所有电池单元的电压都是正常的,为什么要设置 UV(欠压)标志?
3.即使假设两个 MOSFET 一直处于“关闭“状态,为什么不能清除 SC(短路)故障?
4.我咨询过其他 E2E 论坛主题、查看了“10 注意事项“文档、并通读了“常见问题解答“部分;我还使用万用表验证了 BAT/VC5X 和 CAP1/CAP2 处的电压、但 XREADY 标志仍然存在。 我无法解释 TS1 和 TS2 的电压读数为 0V。 除原理图和上述电路以外、我尚未进行任何其他电路修改。
5.为什么 TS2 的电压读数保持完全静止? 即使使用热风枪加热、即使万用表确认 T2 和 VC5X 之间的电压差为 0V、也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Hardware_5F00_Chimera_5F00_BMScore.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也更换了芯片、但问题仍然存在—至少在 XREADY 方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:
    1.电池为锂离子超级电容器;其电压范围与三元锂电池相同。
    2.在整个过程中, MOSFET 永远不会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来与大家分享最新的测试结果、包括主要电气参数 networks.e2e.ti.com/.../Errata-Report-_2D00_-For-TI.pdf 中的示波器曲线