Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM51772
器件型号: TPS55288
主题: LM51772 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我正在设计使用 TPS55288RPMR 降压/升压转换器的设计、需要对输出电压设置进行审查/澄清。
1) 系统要求
原理图; TPS55288RPMR 降压/升压转换器 (converter.pdf)
输入电压:10.5V 至 16V
VOUT:10V 至 14.6V
Iout:最大 16A
应用:对于电池充电应用、在 CCCV 模式下运行
反馈模式:内部和外部(均为评估)
关于以下方面、请获得 TI 的指导:
内部反馈 (FBIN)
电阻器配置(内部反馈):
使用的寄存器配置:
W (TPS55288、0x04、0x2);//选择内部反馈比
W (TPS55288、0x00、0xA2);// VOUT LSB
W (TPS55288、0x01、0x3);// VOUT MSB.
W (TPS55288、0x02、0xFF);//电 流限制设置(当启用电流限制时)
W (TPS55288、0x02、0x00);// 电流限制设置(当电流限制为禁用且 ILIM=20K 时)
W (TPS55288、0x06、0x80);//启用输出
上述寄存器配置是否正确设置了 14.6V?
对 CC/CV 锂充电使用内部反馈时、是否有任何缺点?
外部反馈模式
电阻器配置:
顶部电阻器:100K
底部电阻器:3.9k
W (TPS55288、0x04、0x80);//外部
W (TPS55288、0x00、0xC1);// LSB
W (TPS55288、0x01、0x01);// MSB
W (TPS55288、0x02、0xFF);//电 流限制设置(当启用电流限制时)
W (TPS55288、0x02、0x00);// 电流限制设置(当电流限制为禁用且 ILIM=20K 时)
W (TPS55288、0x06、0x80);//启用
对于目标 VOUT≈14.6V、所选的 Rtop / Rbot 值是否正确?
一般条款
要在 14.6V 电压下实现 16A 稳定输出、还有什么其他建议?
有关禁用电流限制的条件的任何建议。