Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76905
在我们的应用中、BQ76905 AFE 由 12V 电池供电。
内部 LDO (REGOUT) 用于为板载微电子器件供电。
在 ESD 测试期间、我们看到 REGOUT 电压下降、用于复位整个系统。
测试中使用的 ESD 脉冲为+/–2kV 和+/–4kV。
1uF 电容器连接到 AFE 的 REGOUT 引脚。
10uF 电容器连接到 AFE 的 BAT 引脚
请建议解决此问题的可能解决方案。