This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:我想寻求压摆率优化。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632685/tps1211-q1-i-would-like-to-seek-slew-rate-optimization

器件型号: TPS1211-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5B

尊敬的  

我正在寻求慢速率优化方面的帮助。

我的设计使用四个并联的 MOSFET CSD17570Q5B、每个 MOSFET 都通过 2.7 Ω 栅极电阻器连接到 TPS12110 驱动器。

此外、RC 网络连接到驱动器栅极引脚。

这种配置是否可以有效改善压摆率控制? 如果有任何关于进一步优化的建议、我们将深表感谢。

感谢您的时间和支持。

改善 SLEW rate.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、  

    是的、您的配置正是我们建议用于压摆率控制的配置。  

    您可以使用我们的在线计算器帮助计算 R1 和 C1 的值、以适应预期的浪涌电流。 计算出的浪涌电流只需超出 FET 的 SOA 即可。

    谢谢、

    Sarah

    www.ti.com/.../TPS4811-Q1