This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:/CE 为高电平时的 SYS 引脚电压

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631687/bq25638-sys-pin-voltage-when-ce-is-high

器件型号: BQ25638

尊敬的支持团队:

当 VBUS 为 5V、/CE 上拉至 VBUS 且电池电压为 0V 时、SYS 引脚电压将是多少?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    当禁用充电且电池电压为 0V 时、BQ25638 将处于系统调节模式、在该模式下、SYS 引脚调节至高于 VSYSMIN 寄存器设置 (REG0x0E)。 对于此用例、VSYSMIN 可以调节为更高或更低的值、以更改 SYS 电压、但默认情况下、VSYSMIN = 3.52V、VSYS 将调节至大约 3.75V。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett
    感谢您的答复。

    微控制器在上述系统调节模式下启动。
    通过 I2C 配置设置后、设置/CE=低电平是否会启动电池充电?
    在这种情况下、SYS 电压将是多少?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    通过 I2C 配置设置后、设置/CE=低电平会启动电池充电吗?

    是的

    在这种情况下 SYS 电压将是多少?

    SYS 电压将取决于电池电压。 如果电池完全放电、则一旦启用充电、SYS 将调节为高于 SYSMIN。 假设 VSYSMIN 寄存器设置保持在 3.52V 默认设置、预期的 VSYS 将保持在 3.75V。  

    如果电池更接近充满电、例如 3.8V(或当电池充电至满容量时)、则 VSYS 将调节至 VBAT 以上、SYS 和 BAT 之间的电压差由 BQ25638 器件内部 Q4 BATFET 的 Rdson 决定。 当 VBAT > VSYSMIN 阈值时、会发生这种情况。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:
    感谢您的答复。

    我想确认有关这一说法的一些内容。
    '如果电池接近充满电、例如 3.8V(或当电池充满电时)、则将调节 VSYS 登录页面 VBAT 以及 SYS 和 BAT 之间的电压差由 BQ25638 器件内部 Q4 BATFET 的 Rdson 决定。 “

    我想您参考了数据表中的以下内容:

    由于 BATFET 上的压降、VSYS 是否应该具有低于 VBAT 的电压?

    我在下面的理解是否正确?

    SYS 电压取决于电池电压 (VBAT)。

    当电池完全放电并开始充电时、SYS 电压将略高于 VSYSMIN。 (例如,如果 VSYSMIN 是默认的 3.52V、则 SYS 电压将约为 3.75V。)

    然后、当 VBAT 超过 VSYSMIN 时继续充电、SYS 电压通过内部 Q4 BATFET 跟随 VBAT。
    此时、SYS 电压将为 降低 比 VBAT 高出 BATFET 导通电阻导致的压降。

    更进一步、当电池充满电且充电完成时、SYS 电压稳定在比 VBAT 高大约 50mV 的电压。


    P.S.:流经 BATFET 的电流是否为“充电电流“?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    请在下面查看我的评论。  

    由于 BATFET 上的压降、VSYS 不应该具有低于 VBAT 的电压吗?

    在充电期间、VSYS 将高于 VBAT。 VSYS 直接连接到降压转换器的输出、然后通过 BATFET 连接到 BAT。 因此、在充电期间、内部 BATFET 上存在从 VSYS 到 VBAT 的压降。 当电池正在放电时(例如在补充模式下)、VSYS 将低于 VBAT。  

    接下来、当电池充满电并完成充电时、SYS 电压稳定在比 VBAT 高大约 50mV 的电压。[/报价]

    是的

    P.S.:流经 BATFET 的电流是否为“充电电流“?

    是的、流经 BATFET 的电流是正向运行时的充电电流。 在仅电池模式下且由电池供电的 SYS 下、电池通过 BATFET 放电。  

    此致、

    Garrett

    [/quote]