This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:输出压降与负载间的关系

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632083/tps7a47-output-voltage-droop-with-load

器件型号: TPS7A47
主题: TPS7A33 中讨论的其他器件

您好、

我将 TPS7A4700 配置为提供 12 伏的输出。 输入电压为+15V、来自线性台式电源。

当负载电流小于 100mA 时、输出电压为 12.4V。 当负载增加到 350mA 时、输出降至 11.99V。 正如预期的那样、稳压器有点热、但接地平面似乎很好地散发了热量。 这是正常行为还是与 PCB 布局有关? 我已经尝试了大部分的评估板.

一个相关的问题 — 虽然该器件有适用于该器件的评估板,但我似乎无法找到互补器件 TPS7A33。 一个存在吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira,


    您能否确认 IN 器件引脚的输入电压是多少? 从台式电源到器件输入引脚的 IR 压降是否存在任何可能性? 使用了什么 FB 电阻器? 您是否还能确认提供 350mA 时台式电源的电流不受限制。  

    此致、
    Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    感谢您的答复。 我已经检查了输入电压、但我希望我已经将其记下、但我回忆起这里没有问题。 更有可能是 IR 掉落、因为我使用带有捕捉器的测试导线夹到 Molex 接头连接器上。 这件事发生在我身上,所以我很高兴你触发了那个想法! 我会检查并告诉您。

    电流限制在电源上设置为 750mA。 我不使用任何反馈电阻器;我按照数据表中的表格来实现 12 伏电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    感谢您的答复。 我已经检查了输入电压、但我希望我已经将其记下、但我回忆起这里没有问题。 更有可能是 IR 掉落、因为我  使用带有捕捉器的测试导线夹到 Molex 接头连接器上。 这件事发生在我身上,所以我很高兴你触发了那个想法! 我会检查并告诉您。

    电流限制在电源上设置为 750mA。 我不使用任何反馈电阻器;我按照数据表中的表格来实现 12 伏电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    我在周围做了一些敲竹杠、接线做得更好。 空载时、输出电压为 12.04 伏、350mA 电压降至 11.95 伏。 器件的输入电压稳定、所以这不是问题。 如果将输入电压增加到 18 伏、则输出电压没有变化、即仍然得到 12.04 和 11.95。

    您认为、这个压降是否合理、无需担心?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这完全处于数据表中定义的 12*0.003=36mV 的负载调整率范围内。 您的原始信息表明、已从 12.4V 转变为 11.11.99V、这一点令人担忧。 但是、如果它从 12.04V 转换到 11.95V、这只是器件的负载调节。

    此致、
    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    非常感谢您的确认。 是的、从 12.4 下降到 11.99 确实令人担忧。 我的错,因为有边缘的连接。 很抱歉!

    此致