请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ79718B-Q1
我正在尝试确认我们这里的 BQ79718 器件的芯片修订版本。
我读取了TAPEOUT_REV 寄存器、返回的值为0x10。 我想验证此值如何映射到器件 PG 版本。
您能否确认TAPEOUT_REV BQ79718 和 BQ79731 的相应硅 PG 修订版之间的确切对应值关系? 具体而言、我想确认是否:
TAPEOUT_REV = 0x10对应的 PG1.0- 以及对应的值 PG2.0 、如果适用
我在问、因为我正在查看 BQ7971x 勘误表 PG2.0 我要确保检查器件上的硬件版本是否正确。
提前感谢您。