Other Parts Discussed in Thread: TPS566231
器件型号: TPS566231
您好、
我使用了 TPS566231RQFR 来产生具有稳压 14V 输入的 5V 电源。 该 5V 电源用于为某些运算放大器和隔离式电压传感器供电。 我们已经验证了设计并运行良好。 我们在所有引脚上测量了电压、均在规格范围内。 但现在我们建造了几个零件,并发现 2 个损坏立即在第一次通电。 看起来 Vin-SW 短路。 我们用新的芯片替换发生故障的芯片、结果很正常。 任何一个引脚上的电压都在规格范围内。 我在几个月前这个论坛上也看到过类似的问题-
TPS566231:TPS566231RQFR VIN 在首次上电时立即短接至 GND
但是,没有结论。 我想知道最后的结论。
我在这里附上了原理图、有人能查看一下并帮助解决问题吗?