Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
部件号: BQ24610
大家好、我‑‑BQ24610 设计了一款充电器、适用于 2 μ A、3 μ A 和 4‑μ A 电池包。 2‑电芯和 3‑电芯版本可正常工作、不会出现任何问题。
‑4 μ F 电芯版本、我使用与之前设计相同的原理图组装了两个原型。 一个原型运行良好、并以预期电流为电池充电。
另一个原型‑一个异常情况:VFB 引脚消耗过多电流、这会加载电池的电压检测分压器。 因此、VFB 远低于预期。 ‑、IC 认为电池电压很低、仅在 PRE μ A 充电模式下充电。
IC 上的其他所有内容似乎都能正常工作。 它只是错误地读取了电池电压。
我双重‑检查了原理图、看起来是正确的。 我注意到的唯一区别是、我误将 100nF 滤波电容器放置在 Vbat 分压器上、而不是建议的 22 pF。 该电‑可能太大、电池热 5 μ F 插拔瞬态是否损坏了 VFB 引脚?
VFB 的绝对最大额定值为 16V、而充满电的 4‑电池包达到 16.8V。VBUS 为 24V
我附上充电器原理图以供参考。
你怎么看?
谢谢
Stefano