This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:传统和新 IC 100% 1:1 替代

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633016/lp2985-n-legacy-and-new-ics-100-1-1-replacements

器件型号: LP2985-N
Thread 中讨论的其他器件: LP2985

我需要有关 LP2985 组成部分的技术/官僚建议。 几年来、这款具有相同 P/N 的芯片可以旧版本或新版本提供。 在我看来、这种可能性可能会使人对其使用产生一些混淆和怀疑。
我想、“新“版本是一种新器件、因为它仅具有某些特性(例如软启动)。 这个新器件的平均性能似乎优于“传统“器件、但有一些不同的数据、例如在新情况下的最大输出电容为 200uF(在传统情况下为无限大)。
最近的 PCN 20260115003.0 似乎表明芯片可以互换而不会出现任何问题、但我在此问题上也要放心、因为根据我的理解、只有卷带上的 CSO 指示才能判断芯片是旧芯片还是新芯片(请参阅下图)。

我们已批准在许多电路板上使用以下 P/N:

•LP2985AIM5X-5.0/NOPB
•LP2985AIM5X-3.3/NOPB
•LP2985AIM5-3.3/NOPB
•LP2985AIM5X-2.5/NOPB
•LP2985AIM5X-6.1/NOPB(仅旧模式)

问题是:
•传统芯片会死吗? (除了 6.1V 电压外,我希望)
•我们可以安全地使用“新“芯片、还是必须逐个工程检查电路项目(工作量很大!...)?
•是否仍可以通过在订单上指定内容来对旧芯片进行精确订购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 旧材料建造在具有较旧制造工艺的较旧晶圆厂中。 这些晶圆制造厂面临淘汰、而一旦停产、旧材料库存将有限。 一旦库存耗尽、所有供应都将是新材料。 我们无法估计何时会出现这种情况、因为这取决于市场因素。
    • 在大多数情况下使用新芯片是安全的。 精度、线路和负载调节、静态电流、PSRR 等主要规格在较新的器件中更出色。 但是、在传统器件和新器件之间、开/关阈值、短路输出电流等一些参数发生了变化。 如果设计方面取决于这些参数、我建议您检查这些具体方面、以确保影响最小。
    • 很遗憾、不会 可以设置终身购买、但这取决于现有供应和旧材料库存。

    谢谢

    Ishaan