This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:如果将电阻器#39;Rpre-ch&#39 替换为两个并联电阻器、是否可行?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635552/tps4811-q1-is-it-feasible-if-the-resistor-rpre-ch-is-replaced-by-two-parallel-resistors

器件型号: TPS4811-Q1

大家好

 

在 TPS4811-Q1 的数据表中、我更喜欢“典型应用原理图:驱动动力总成中的直流/直流转换器负载“

 

如图“图 9-14“所示、浪涌电流现在是可以接受的。

Q3 与 Q1 和 Q2 相同。

 

考虑到温度导致的额定功率降低、我将电阻器“Rpre-ch"替换“替换为 2 个并联电阻器。

这是否可行? 可能会出现什么问题?

两个并联电阻器相同、值为 300

 

此致  

庄弘毅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弘毅:  

    只要满足总预充电电阻和功率要求、就可以使用并联电阻。 对于典型的预充电电路、300 欧姆非常大。 这些电阻通常为 1-2 Ω。  

    您可以使用在线计算器帮助适当选择这些值。  www.ti.com/.../TPS4811-Q1

    谢谢、

    Sarah