This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27288:驱动器输出开关问题

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1635508/ucc27288-driver-output-switching-issue

器件型号: UCC27288

尊敬的技术支持:  

我们尝试使用 UCC27288D 驱动器 IC 来驱动具有 40kHz 至 60kHz、24V 脉冲生成能力的超声波换能器。  

即使在较低频率 (Hz 或 kHz) 下、我们也面临问题。  

我面临的电路图以及 HO 和 LO 输出可供您参考。 我们无法识别问题。 请在您的结尾进行检查  

 

大鼠啮齿动物 System.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、  

    我检查了您的原理图。  

    您能描述问题是什么吗? 高侧还是低侧没有输出? 您有任何波形要共享吗?

    我注意到自举电容非常大。  请注意、我们确定自举电容器(HB-HS 之间)大小的典型建议是使用 10 倍负载电容的电容器。 我们还建议使用两个旁路电容器 (VDD - COM)。 第一种电容器是较小的≥100nF 电容器、应将其放置在尽可能靠近驱动器引脚的位置、以降低噪声。 第二个电容器应为较大的≥μ F 1µF 电容器、用于在开关期间稳定驱动器的电源。 我们还建议旁路电容器的值为自举电容器的≥10 倍。 我们不建议使 自举电容器过大、因为该电容器充电到超过 HB-HS UVLO 的电平需要很长时间。  

    我还注意到滤清器尺寸非常大。 我们无论如何都不建议对信号进行整形。 这些信号必须保持方形、使其良好匹配、从而减少死区时间和传播延迟、这一点很重要。  

    如果上述建议无法解决问题、请发送以下波形:
    在获取波形时、请确保这些波形尽可能靠近驱动器的引脚。 为了减少测量中因噪声而产生的误差、请使用尖端和接地筒探头或差分探头进行测量。


    -在一个图上: VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO
    -在单独的图上,LI、HI、LO 和 HO-HS

    此致、

    Amy