This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:通过 EMI 认证并调试 BOST 电容器的电容值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633088/bq25622e-pass-emi-certification-and-debug-the-capacitance-value-of-the-bost-capacitor

器件型号: BQ25622E

大家好、附件是 BQ25622E 的原理图。 将 BTST 的电容器 (C13) 从 47nF 更改为 100NF 后、EMI 测试成功。 但是、BQ25622E 的规格表建议使用 47nF 的电容器。 您能否告知是否可以将 C13 调整到 100NF? 此调整是否会对其他参数产生任何影响?BQ25622E.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将 BTST 电容器保持为 47nF、并尝试添加 BTST 电阻器(10 Ω 或更低)以提高 EMI。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于 BTST、C13 保持 47nF 不变。 我们调整了 VBUS 输入端子的电容值 (C9 更改为 22uf、C10 更改为 1Nf、C7 从 NC 非连接更改为 1uF)。 测试成功。 您能否帮助确认是否可以修改和调整这些电容值? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VBUS 电容器的变化可能可以正常。 请在更多电路板上仔细检查。

    谢谢、

    Ning。