This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:清除条件标志

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629106/bq40z50-r1-clearing-the-condition-flag

器件型号: BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我无法明确说明完成调节周期所需的确切内容、该声明将在部署电池后清除 BQ40z50 系列上 BatteryMode 寄存器中的 CF 位。 我发现文档之外的语句表明需要进行 Qmax 更新。  第一个问题很简单:任何 QMax 更新都可以清除 CF 标志吗?

假设答案是“是“、SLUA997 和\或 SLUUBC1D 的第 6.4 节概述了 Qmax 更新的条件 — 但我还有更多问题:

  1. 对于标准 QMax 更新、这两个文档都表明它通常需要 2 小时的电量、或放电时需要 5 小时的时间才能达到 4uV/s 的放松状态 对于长时间连接到电荷源的设备、在现场似乎可以实现 2 小时的持续时间。 但对于常开型器件、似乎很难达到宽松的放电状态。 然而、SLUUBC1D 指出:“如果超过 5 小时、即使不满足 dV/dt 条件、也会读取读数“。 这是否意味着只要达到充满电的 OCV 读数并且电池已放电至少 37%达 5 小时、我们实际上就会获得 OCV 读数和 QMax 更新?
  2. 我将快速 QMax 更新解读为:(a) 电池从< 10% RSOC 开始、充电高达 100%、然后在稳定充电条件下执行 OCV、或 (b) 在稳定充电条件下执行 OCV、然后放电至< 10% RSOC。 在这两种情况下、我们都不再需要稳定的放电周期。 这是否是快速 QMax 的准确总结?
  3. SLUA997 描述了 SLUUBC1D 未引用的“快速 OCV“。 该功能是否适用于 BQ40z50-R1 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我想看看时间轴上是否有其他应用工程师的猜测。 我们没有具体的紧迫性、但我们正在开发能够对 CF 位的检测做出响应的软件以缩短调节周期、这些问题的答案将有助于告知完成该工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只需再次碰这个螺纹、确保它不会从雷达上脱落。 谢谢。