请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS4H000-Q1
尊敬的团队:
我将 在电路板中使用继电器驱动程序 TPS4H000AQPWPRQ1。
- 请查找随附的原理图并提供反馈。
- 对于第一个 IC、我将使用所有通道。 对于第二个 IC、仅使用 2 个通道。 未使用通道的端接是正确的、或需要进行任何更新。
- 对于输入继电器信号、默认情况下需要处于低电平状态、而仅驱动时需要处于高电平。 提供的信号 IO 电平为 3.3V
TPS4H000AQPWPRQ1 — 继电器线圈 driver.pdf
此致、
Abhishek