This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:使用 UCC21222 对 GaN-FET 的 RC 接口仿真问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637434/ucc21222-q1-simulation-issues-with-rc-interface-using-ucc21222-for-gan-fets

器件型号: UCC21222-Q1
主题: UCC21222 中讨论的其他器件

大家好:

计算 GaN 的参数后、我在使用仿真结果时遇到了困难 ( igld65r055d2.pdf ) 驱动器电路 UCC21222 使用的栅极驱动器 RC 接口 结构(参考白皮书 RC_interface.pdf)

我列出了我的计算参数和我在附加文件中遇到的特定错误。 请指出我的设计中的任何不准确之处、并提出改进建议以实现更稳定的结果。

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delta:

    总体而言、设计、参数和 RC 接口结构看起来正常。 就您看到的电压尖峰而言、您能否提供更放大的视图? 此外、也许添加来的 Cgs 电容和电感来复制实际系统可能有助于获得结果。