This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:17s 至 25s 后、在 OUT2 上进行热关断、每通道电流为 2.5A

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637870/tps2h160-q1-thermal-shutdown-on-out2-after-17-25s-with-2-5a-per-channel

器件型号: TPS2H160-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我使用的是 TPS2H160AQPWPRQ1、两个通道的负载均为 2.5A (10Ω 阻性负载、VPWR = 25V)。 当我同时启用两个通道时、OUT2 会在~17 秒后关闭。 当 R_CL 短接至 GND(内部电流限制 9–15A)时、它会延长至关断前~25 秒。

原始 R_CL 为 665Ω(≈2.6A 限制)。 两个通道都以 2.5A 的电流运行、所以我刚好处于阈值。

TPS2H160A 实际上是否可以实现 2.5A/通道的连续电流(通过封装总共 5A)?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我有两个主要要强调的事项:

    • 由于散热性能更好或更差、您可以在 2.5A 电流下成功运行、具体取决于电路板布局布线
      • 如果 2S2P 标准以 2.5A 运行 2 个通道、将得到 166.4C、这高于器件的热关断(160 分钟)、因此如果您的布局优于 2S2P、它将关闭
    • 电流限制 KCL 的精度为+/15%、因此电流限制可能约为 2.55A、此外、您电阻器很可能具有的精度范围会导致电流限制的作用低于您设置的值

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格