This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 EVM 原理图与其数据表中的引脚排列不同

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1632220/tusb1064-pin-out-in-tusb1064-evm-schematic-is-different-with-its-datasheet

器件型号: TUSB1064

尊敬的 TI 员工:

我正在使用 TUSB1064 为具有 DP 交替模式的 USB-C 进行设计、但当我检查 EVM 电路板原理图时、请注意原理图中的 TUSB1064 符号具有一些引脚功能与数据表不同、差分对的正负是反向的:

EVM 原理图:TUSB1064_Pin4 SSRXp、引脚 5 SSRXn、PIN7 SSTXp、PIN8 SSTXn

数据表:TUSB1064_Pin 4 SSRXn、引脚 5 SSRXp、PIN7 SSTXn、PIN8 SSTXp

我想再次确认哪个引脚功能正确、数据表或 EVM 检查信息? P/N 与 EVM 原理图相反是否会产生任何影响?

 
TUSB1064RNQ EVM 用户指南:SLLU278–2018 年 3 月

TUSB1064 数据表:SLLSF48C–2018 年 3 月–2019 年 9 月修订

sllu278.pdf

tusb1064.pdf

谢谢  

Frank  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我想再次确认哪个引脚功能正确、数据表或 EVM 原理图? 如果 P/N 与 EVM 原理图类似、会产生任何影响?

    我建议遵循数据表引脚排列。 话虽如此、USB3 确实支持通道极性交换、因此 SSRX 和 SSTX 引脚可以翻转极性而不会出现问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan