This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:功耗和数据速率支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1631150/tusb1044-power-consumption-and-data-rate-support

器件型号: TUSB1044

尊敬的团队:

根据我们在电子邮件中的讨论、请帮助检查以下问题:

  • USB3.0 10G 和 DP 5.4/8.1G 功耗
  • DP 速度速率支持

支持 TUSB1044 8.1G/通道 HBR3、用于发送 4K60 10 位、YUV444、YUV4:2:2、YUV4:2:0、4K60 RGB101010 数据?

 

谢谢您、

Yishan Chen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、TUSB1044A(该器件的 P2P 更新版本)支持高达 10G/UHBR10 的速率。 我建议客户使用 TUSB1044A 而不是 TUSB1044。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您是否还可以查看功耗问题?

    此外、我们是否需要切换到 TUSB1044A?

    因为 TUSB1044 已支持 10Gbps USB3.1 Gen 2。 TUSB1044 不支持 8.1Gbps / HBR3?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么是功耗问题?

    TUSB1044A 是 TUSB1044 的更新版本。 它们都具有相同的模拟特性、因此两者都能够支持 UHBR10Gbps。 不过、I2C 中存在一个数字错误、TUSB1044A 已解决该错误。

    TUSB1044 和 TUSB1044A 将在 GPIO 模式下运行并执行相同的操作、但如果使用 I2C 模式、建议使用 TUSB1044A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我用第一个地方来代替功耗问题:

    • USB3.0 10G 和 DP 5.4/8.1G 功耗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    功耗应根据数据速率发生很大的变化。 功耗应根据转接驱动器的配置而变化。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan