This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:电芯电压增加到最大 6V 以上

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637981/emb1499q-cell-voltage-increase-above-6v-max

部件号: EMB1499Q

电芯电压高于 6V 时、是否可以使用 EMB1499Q?

我正在为 48V 电池包 (4 x 12v SLA) 设计一个 1 断平衡器、想知道在 CELLPlus 引脚上放置分压器以使电芯电压处于 0V 至 6V 的工作范围内是否这么简单?