This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:申请电源开关电路的审查和验证

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637784/tps2121-request-for-review-and-validation-of-power-source-switching-cicuit

零件号: TPS2121

您好、

我们使用的是 TPS2121 用于在两个电源之间切换的电源多路复用器 IC:

  1. 电源 1 : 9V/2A((USB-USB PD 源)
  2. 供电方 2 :7.4V(2 芯锂聚合物电池)

电源 1 应具有优先级。 当存在此源时、IC 应选择它作为输出源;否则、它应自动切换到电源 2。

您能否请查看并验证连接到的分压器中使用的电阻值 PR1. CP2. 引脚?

此外、我们是否需要在输出侧使用大容量电容器来在源极切换期间提供短期保持?

我们还希望简要说明 IC 在此配置中的工作原理。  

此致、
Rajeev Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电阻器值似乎有点高、您可以在 10k 至 30k 之间播放以生成 PR1 和 CP2 引脚电压。 放置大容量电容器以减轻骤降和不必要的复位。

    不同之处在于该原理图看起来没有问题。

    TPS2121–一般工作原理

     TPS2121  是 A  2:1 电源多路复用器 (MUX)  该引脚在两个输入电源 (IN1 和 IN2) 之间进行选择、并一次将其中一个电源连接到单个输出。

    工作原理

    • 两个输入、一个输出:  在任何给定时间、两个输入端 (IN1 或 IN2) 中只有一个通过内部 FET 开关连接到输出端。
    • 自动选择源:  IC 持续监测两个输入电压、并根据可配置条件(电压电平,优先级,比较器输入)选择适当的源。
    • 快速切换:  如果有效输入出现故障或降至设定的阈值以下、IC 将切换到备用源  5µs 内 、防止输出下降并避免下游负载复位。
    • 先断后合:  确保两个输入电源轨绝不会同时连接、从而防止跨导。
    • 浪涌电流控制:  限制上电和电源转换期间的浪涌电流。

    工作模式

    源选择逻辑取决于的配置  PR1.  CP2.  VCOMP 、和  XCOMP  引脚:
    消耗量 说明
    VCOMP 输出遵循任一较高的输入(自动电压比较)
    VREF 基于优先级的选择—如果是 PR1≥VREF、则首选 IN1、否则首选 IN2
    XCOMP / XREF 用于自定义切换逻辑的基于外部比较器的选择

    源选择真值表

    IN1 有效 IN2 有效 CP2≥VREF PR1≥VREF VCOMP 输出 消耗量
    White check markμ s X 0 0 IN2 < IN1 IN1 VCOMP
    X White check markμ s 0 0 IN2≥IN1 IN2 VCOMP
    White check markμ s X 0 1. X IN1 VREF
    X White check markμ s 1. 0 X IN2 VREF
    White check markμ s X 1. 1. X IN1(如果 PR1 > CP2) XCOMP/XREF
    X White check markμ s 1. 1. X IN2(如果 PR1≤CP2) XCOMP/XREF
    White check markμ s Xμ s X X X IN1 无效输入
    Xμ s White check markμ s X X X IN2 无效输入
    Xμ s Xμ s X X X Hi-Z 无效输入

    谢谢、

    Hemanth.