This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704 反激式转换器输出电压不稳定、随输入电压的升高而增加。

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618105/ucc28704-ucc28704-flyback-converter-output-voltage-is-not-stable-increase-with-the-higher-input-voltage

器件型号: UCC28704

您好、

我在反激式转换器电路中使用 UCC28704。 该电路的设计符合 IC 数据表建议。 我的预期输出电压为恒定 24V 直流电压、输入电压为 85V~265V 交流电压。 输出电压 I cSec 为 23.39VDC @85VAC、26.21VDC @100VAC、29.25VDC @110VAC。

请帮助、下面是我的电路。 使用的+V_CAP 是 (ULR2W100MNL1GS) 电容器、铝、10uF 20% 450V SMD、使用的 Vout_Cap 是 (865080542005) MD WCAP-ASLI、15uF 35V、20% SMD/SMT。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    请问最大输出功率是多少? Vout 的这种变化是在什么负载下发生的?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出功率为 5W。 我在空载和 50%负载(负载上连接 200 欧姆)条件下尝试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    输出电压不稳定是因为在本设计中未使用缓冲电路。 因为这是 PSR 反激式、控制器的反馈来自辅助绕组、它基本上反映了输入电压、与辅助绕组和初级绕组之间的匝数比相关。 但是、如果电路中没有缓冲器、这意味着开关节点电压将持续上升、因此相同的行为将反映在辅助绕组上、这会影响输出电压检测、从而导致不稳定。 此外、使用的 15uF 输出电容器太小。  

    请将您的设计与以下随附的参考设计进行比较、以了解差异。

    e2e.ti.com/.../sluubf1.pdf

    此外、您还可以使用 MathCAD 或 Excel 计算器来验证设计计算、 点击此处可获取该计算结果

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您指出缓冲电路。 我计划根据 Excel 数据表计算、使用 RSA= 500 欧姆作为钳位/起始点电阻。 我是否可以得到一些关于 RC 值、RSB= 10K Ω、Cs= 100pF 的结论帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

    我知道这里是什么是 RSA、RSB 和 Cs 吗? 我在 Excel 计算表中找不到相同内容。  

    为了帮助您进行缓冲器计算、您能否提供变压器详细信息? 此外、您可参阅随附的缓冲器设计文档。

    https://www.ti.com/lit/ta http/ssztcv6/ssztcv6.pdf?ts = 1771847787452&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28704

    谢谢

    此致

    Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anitha:  

    我提到的 RC 元件是缓冲电路元件。 感谢您提供参考设计。 也就是所使用的变压器  760871543。现在、我在数据表上检查 VDD_ON 阈值电压时意识到这一点。 我的测试电路中的偏置/辅助电压为 14V。  UCC28704 是否在 14V VDD 或需要 21V 电压才能完全导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

    您是否按照前面回复中随附的应用手册计算了缓冲器电路元件? 从变压器数据表中可以看出、漏电感为 35uH、值很大。 我建议使用最小输入电压和最大输出功率下的实际 Ipk 和 FSW 进行计算。

    我的测试电路中的偏置/辅助电压为 14V。  UCC28704 是否在 14V VDD 下通电、或需要 21V 才能完全导通?[/报价]

    我相信在接通后(当 Vdd 将通过辅助绕组充电时)、这个 14V Vdd 是因为您提到具有更高的输出电压、这意味着正在启动。

    对于通过路径 (Vcap - R1 - R6 -C2) 为 Vdd 电容器充电时的启动、Vdd 需要为 21V、否则转换器将永远不会开关。

    如果您需要进一步的支持、请填写下面随附的 Excel 计算器。

    e2e.ti.com/.../sluc603b-_2800_1_2900_.zip

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    如果您的问题已解决、您能否通过单击“我的问题已解决“来关闭此主题?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、我的问题仍未解决。 我发现 IC 未加电、因为我的 VDD 电压始终来自辅助绕组 14V。 我验证了 Vs 引脚电压为 6.2V、但没有栅极脉冲。 我绕过了辅助绕组并使用外部辅助 21V 为 IC 供电、现在 VDD 为 21.5V、VS=4V、但现在还没有栅极脉冲、我的输出从 30V 逐渐下降到 1V、并恢复到 30V。 我将输入电容器更改为 20uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我输入了所有设计 considerations.e2e.ti.com/.../5W-PSU-ACDC-build2.pdf 的 MathCAD 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    感谢您分享设计文件、您能分享变压器数据表吗? 我会回顾一下并将返回给您、同时您能否在单个显示屏中分享开关节点、Vin、Vdd 和 Vout 的启动和稳态波形?  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../760871543_5F00_WE_5F00_transformer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    很抱歉耽误你的时间,我正在处理它,将更新你回来由 2026年03月25日。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    是否有任何关于上述内容的更新? 感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:  

    我发现 IC 未通电、因为我的 VDD 电压始终来自辅助绕组 14V。 我验证了 Vs 引脚电压为 6.2V、但没有栅极脉冲。 我绕过了辅助绕组并使用外部辅助 21V 为 IC 供电、现在 VDD 为 21.5V、VS=4V、但现在还没有栅极脉冲、我的输出从 30V 逐渐下降到 1V、并恢复到 30V。 我将输入电容更改为 20 μ F。

    由于这是 PSR 器件、即通过辅助绕组反馈到器件、即在拐点进行时间和电压检测、以确定工作点(峰值电流和开关频率)、从而保持所需的 Vout。 因此、预计外部 Vdd 器件将无法正常工作。 或者、您不应禁用 Vs 引脚电阻分压器连接并保持启动电阻连接、在 Vdd 电容器下提供更高的电压(例如 30V)、然后器件将正常工作。 仅禁用来自辅助绕组的 Vdd 路径。  

    能否在单个显示器中提供清晰的 VAUX(跨 N4)、Vout 和 Vdd 波形?  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavitha:

    请问您的问题是否得到解决? 我们可以关闭这个主题吗?

    谢谢

    此致

    Anita