This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710 输入电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629310/ucc28710-ucc28710-input-voltage

部件号: UCC28710

我们是否可以在输入电压低于 85V 时使用 UCC28710? UCC28710 的 Webench 设计表明我们可以在 85V 及更高的电压下进行设计。 我想知道这是否可以在输入电压= 77Vac 时使用

那么最小电压限值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:  

    我看到您已为同一查询总共创建了 3 个线程。 我已 在此 主题中回复您的查询、请考虑关闭其他 此主题。  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:  

    如前所述、在多个线程中重复相同的查询、从而关闭该线程。 如果您有任何问题、请随时重新打开。

    谢谢

    此致

    Anita