This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710 输入电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629314/ucc28710-ucc28710-input-voltage

部件号: UCC28710

我们是否可以在输入电压低于 85V 时使用 UCC28710? UCC28710 的 Webench 设计表明我们可以在 85V 及更高的电压下进行设计。 我想知道这是否可以在输入电压= 77Vac 时使用

那么最小电压限值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:  

    是的、UCC28710 可用于 77VAC、请使用 https://www.ti.com/tool/download/SLUC590 上提供的 Excel 计算工具。 根据控制器开始切换时的输入电压、对 VS 引脚电阻分压器进行编程。  有关更多详细信息/计算、您可以参阅其数据表 (UCC2871x) 的“9.2.2.8 VS 电阻分压器、线路补偿和电缆补偿“一节。

    WEBENCH 工具针对最小通用线路输入进行了优化。 请考虑使用 Excel 工作表设计计算器。  

    如果您还有任何疑问、请告诉我、否则请点击“此已解决我的问题“关闭此主题?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurani:  

    请问您的问题是否得到解决? 我们可以关闭这个主题吗?

    谢谢

    此致

    Anita