Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS7A94
您好、
在 1A PSpice 瞬态模型 (SBVM988) 中、我将 CSS 更改为 4.7uF、并运行仿真、Vout 斜坡时间变为 ms 的下限、这与 DS 中给出的值在戏剧性上不同。 哪里错了?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.