This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:无反馈电阻网络的环路稳定性注入点

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637877/tps548d22-loop-stability-injection-point-without-feedback-resistor-network

器件型号: TPS548D22

当在没有外部反馈电阻网络(使用 VSEL 设置输出电压)且不使用遥感输入(RSP 连接到输出端、RSN 连接到负载回路)的情况下使用 TPS548D22 时、应如何连接和测量环路稳定性注入电阻? 输出与 VOSNS 引脚之间是否存在小串联电阻? 根据应用手册 SLUAAF4A 测量 D-CAP D-CAP2 和 D-CAP3 直流/直流转换器的波特图、是否应添加与注入电阻并联的“CPAS"电“电容器以提高精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们发现、VOUT 和 VOSNS 之间的串联电阻(10 Ω)足以进行波特测量。 我们不在评估模块上使用 CPAS

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该零件有一个不相关的后续问题。 在 数据表的第 7.5.1 节中、它指出“当 BP VDD 输出约为 2.9V 时、引脚检测会在初始上电期间((VDD 降至约 3V 以下)检查外部电阻分压器分压比。“短语“LDO  降至约 3V 以下“可以解释为在初始上电期间、芯片会主动将 VDD 拉至 3V 以下、 但根据 VDD 的来源(通常通过 1 欧姆电阻器)、图 16(其中显示了 VDD 上的不间断线性斜坡)和两个提供模型 (SIMPLIS 和 PSpice) 的行为、很难相信这一点。 但我想验证这并不意味着什么、引脚检测会在 BP 为 2.9V 时的 VDD 斜升期间发生? 如果是、引脚检测的机制是什么?需要多长时间?