This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28828:关于 PFC 功能

Guru**** 2924310 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28828, LMG3622, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638238/ucg28828-regarding-pfc-function

器件型号: UCG28828
主题中讨论的其他器件: LMG3622UCC28056

大家好、支持团队。

是否在该器件上实现了 PFC 功能?

如果是、我在数据表上找不到详细说明。

解释在哪里?

此致、

DH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:  

    您认为 UCG28828 中的功能是启用/禁用 PFC? 如果是、则器件不具有此类功能。 UCG28828 是一款 GaN 集成型反激式转换器、可通过 PFC 或系统级设计规格支持 120W 及更高的功率、不会违反 750V 的电压应力和 3.5A 的初级侧峰值电流。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anita-San

    感谢您的答复。

    我的问题不是。

    我的问题是“是否有 PFC 功能?“。 。

    我在数据表中找不到 PFC 功能的详细说明。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:  

    ]我的问题是“是否有 PFC 功能?“? .

    否、UCG28828 没有 PFC 功能。 但是、您可以访问以下链接、查找所需的合适 PFC 控制器。

    https://www.ti.com/product-category/power-management/ac-dc-switching-regulators/ac-dc-controllers/overview.html

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anita-San

    感谢您的确认。

    我的客户希望考虑将 UCG28828 的功率设置为 100W

    如果可能、我们想了解甚至采用 PFC 电路的参考设计。

    你有什么信息吗?

    n 此外、如果可能、我们希望将 GaNFET 用于 PFC 电路以减小基板尺寸。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:  

    我可以帮你。 在这里、您可以将 LMG3622 + UCC28056 + UCG28828 用于 100W 设计。 有关 PFC 电路参考、请参阅下面的原理图-  

    此外、您还可以使用 UCG28828 设计直流/直流级。

    谢谢

    此致

    Anita